This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:LM3644悬挂在 CPU I2C 或 CPU 传感器集线器 I2C 下

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968255/lm3644-lm3644-is-hung-under-cpu-i2c-or-cpu-sensor-hub-i2c

器件型号:LM3644

你(们)好   

我 想知道 lm3644是否悬挂  在 CPU I2C 或 CPU 传感器集线器 I2C 下?  CPU 是  Intel Tiger Lake up4。   笔记本项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

      LM3644均可支持1.8V/3.3V IO 电平、您需要确保该电平与您的 CPU 平台兼容。

    BR

    肖恩