This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:如何使用 TPS65261的器件

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968380/tps65261-how-to-use-the-device-of-tps65261

器件型号:TPS65261

您好!

我想问您如何使用 TPS65261器件。
(问题1)
如果我只使用两个降压转换器、我是否应该为一个未使用的降压转换器将 ENx 设置为 L?
或者我是否需要其他设置?
(问题2)
是否可以连接两个降压转换器以增加输出电流?
如果可能、我可以连接任何降压转换器吗?
例如、连接 Buck1和 Buck2。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaji  

    1.对于未使用的降压转换器、应将 ENx 设置为低电平、其他引脚(LXX、BSTx、SSx 等)可以悬空。  

    不能、不能并联 Buck1和 Buck2来增加输出电流。