This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:TPS63050输出电压

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968176/tps63050-tps63050-output-voltage

器件型号:TPS63050

大家好、

需要您在这方面的专业知识。 您能否帮助我们向客户说明为什么 TPS63050的最小输出电压为2.5V? 他们希望了解有关这方面的更多信息、因为经过监督、他们使用转换器进行了1.2V、200mA 条件下的设计、并且工作正常、符合预期。  这对于 TPS63050是可以的吗?


提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar:

    有许多因素导致我们将最小 Vout 设置为2.5V。 主要原因是确保 FET 完全导通。