This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:如何改善电流失真和谐波

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968092/ucc28070-how-to-improve-current-distortion-and-harmonics

器件型号:UCC28070

尊敬的 TI 社区

我将使用该 IC 开发 PFC。

但也有一些问题。

 谐波测量的结果是不良的。

当~Ω 高负载时、超出 IEC 标准。

我  通过 示波器连接波形。

黄色表示输入电压、红色表示输入电流。

我也连接我的设计。

如果有解决方案的其他必要信息、请回复。

请告诉我  一个改进计划。

e2e.ti.com/.../6153.TI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    首先、无法打开计算器。  

    下面是 THD:的改进方法

    1、将 Dmax 增加到0.95

    2. VINAC 和 VSENSE 引脚上的电阻分压器应相同。

    VINAC 引脚上的电容器应靠近 VINAC 引脚。

    另一个提示:使用非常稳定的交流电源作为输入。  

    此致、

    云生