This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050SEVM:关于负载瞬态响应

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14050SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968250/lmr14050sevm-about-load-transient-response

器件型号:LMR14050SEVM

大家好、

我使用 LMR14050sEVM 并更改10.8V 的 Vout、Vin=12V;并使用前馈电容器680pF 来优化环路、减少负载动态期间输出电压的波动。

但是、有一个用于测量输出电压波形的平台、您能不能帮助分析导致该波形的原因?

有关详细配置和波形、请参阅附件。

e2e.ti.com/.../LMR14050-Design.docx

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    如果您没有更改开关频率、则电感器应为1.8uH--2.2uH、输出电容应为3x22uF、额定电压为35V 或更高。 请勿放置680pF 前馈电容。

    请使用上述更改重新测试 EVM。