请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z60 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我遇到了一个问题、即电池停止充电、但 SOC 未达到100%。 它是3节串联电池。
CELL1mV:3327
电池2 mV:3326
电芯3mV:3326
以下是一些寄存器:
监测状态:0x00191050 运行状态:0x00004193电池状态:0x00c7
充电状态:0x00010014安全警报:0x00000000安全状态:0x00000000
制造状态:0x000004f8 PF 警报:0x00000000 PF 状态:0x00000000
没有 PF 故障和保护问题。 我发现 在[4]充电状态寄存器中的充电禁止被置为有效。 您能帮您分析一下吗? 附上 gg 文件和 日志 file.e2e.ti.com/.../Mongoose1217.gg.csv