This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:SoC 不能达到100%、但停止充电、禁用置位

Guru**** 2516410 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968093/bq40z60-soc-not-reach-100-but-stop-charging-charge-inhibit-bit-asserted

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我遇到了一个问题、即电池停止充电、但 SOC 未达到100%。 它是3节串联电池。

CELL1mV:3327
电池2 mV:3326
电芯3mV:3326

以下是一些寄存器:

监测状态:0x00191050 运行状态:0x00004193电池状态:0x00c7
充电状态:0x00010014安全警报:0x00000000安全状态:0x00000000
制造状态:0x000004f8 PF 警报:0x00000000 PF 状态:0x00000000

没有 PF 故障和保护问题。 我发现 在[4]充电状态寄存器中的充电禁止被置为有效。 您能帮您分析一下吗? 附上 gg 文件和 日志 file.e2e.ti.com/.../Mongoose1217.gg.csv

e2e.ti.com/.../5315.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    您能否提供显示行为的日志? 这应该由 bqstudio 生成、并且与您上传的内容不同。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在无法获取 bqstudio 日志。 我可以稍后再尝试获取它们。