This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28630:能否提供 UCC28630EVM 电感器的数据表?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968076/ucc28630-could-you-provide-the-datasheet-of-inductor-of-ucc28630evm

器件型号:UCC28630

尊敬的团队:

我的客户正在寻找 UCC28630EVM。 他们无法从互联网上找到 L1电感器(Renco Electronics RLTI-1099/8)的数据表。我在做同样的事情的同时也不工作。 您能否分享 Renco Electronics RLTI-1099和 RLTI-1098的数据表或规格?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我们也没有 RLTI-1099/8的数据表 ,客户可以  通过器件型号从 Renco 购买这些器件。 客户也可以使用计算器 获取变压器 Lm 和匝数比:

    谢谢。