This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549A20:禁用软启动

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549A20, TPS549B22, TPS54672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968239/tps549a20-disable-soft-start

器件型号:TPS549A20
主题中讨论的其他器件: TPS549B22TPS54672

您好、E2E、

是否可以禁用 TPS549A20上的软启动?  我们启动到稳压器的最快方式是什么?

我的客户正在寻找能够上升~75mV/us (2.5V 时为33us;1.2V 时为16us)的器件。  这是难以置信的快!!!!!  我认为我们不能这样做、但如果我错了、请告诉我。 :) 有其他监管机构可以工作吗? 12V 输入、~6A 输出。  Cout 待定。


Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    不能、我们无法禁用 TPS549A20的软启动。

    我不能想到任何稳压器的软启动设计能这么快地启动、我不确定许多稳压器会跟踪如此快地上升的基准电压。  您可能会使用允许外部基准电压的转换器、然后在软启动完成时将基准电压保持在零、然后将外部基准电压升高到所需的斜坡速率。

    是的、这非常快。  75mV/us 的输出电容每13.3uF 需要1A 的充电电流、因此、根据使用的输出电容大小、它可能需要远高于6A 的输出电流能力、以升高输出电压。

    它在6A 负载下过电、但 TPS549B22是一款25A 转换器、通过 PMBus 选择外部基准并将外部基准电压输入 TRK 引脚、可提供外部基准电压选项。

    TPS54672是一款具有外部基准电压的6A 同步降压转换器、但其额定输入电压仅为6V。