This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:TIDA-050042

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, TPS92200, TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968077/tps92200-tida-050042

器件型号:TPS92200
主题中讨论的其他器件:BQ77915TPS92513

大家好。

我想让6节或7节锂离子电池充电器成为电路。 我需要保护和充电器。我选择了 bq77915进行保护。 我 ı 不知道该设计是否适用于我的充电器?  我必须调节电流。

www.ti.com/.../TIDA-050042

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Merve:

      由于 TPS92200只能支持30V 最大电压、因此对于6s 或7s、您可能需要检查电池串的最大正向电压。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    30V 适用于我。 我想调节充电电流。 ı TPS92200?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Merve:
    要为锂离子电池充电、通常使用恒定电流、恒定电压方法。 使用 TPS92200、您可以影响电流、但不会影响充电结束电压。 如果要使用模块、必须将模块的电源电压调整为所选的电池节数。 7S 意味着29.4伏。 这仅为您提供了与 TPS92200最大电源相差0.6伏的安全裕度。 我无法做到这一点。
    此致
    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:您是指充电过压。  

    ı 使用 bq77915实现此功能吗?  

    用于保护的 bq77915、具有与此类似的特性;

    电压保护(OV 时精度为±10mV、UV 时精度为±18mV)

    –过压:3V 至4.575V

    –欠压:1.2V 至3V •

    开路电池和开路检测(OW)•电流保护

    –过流放电1:–10mV 至–85mV

    –过流放电2:–20mV 至–170mV

    –短路放电:–40mV 至–340mV

    我 ı 在充电期间仅需要充电电流控制。 ı 对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Merve:

      对于采用 TPS92200的充电器解决方案、这是一种成本优化型解决方案、可将 TPS92200替换为另一个 LED 驱动器、用于更高电压的应用、例如 TPS92513。

    BR

    肖恩