This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:为单节电池充电的 Vsysmin 电压是否有任何限制? 它是否会影响充电电压?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968001/bq25792-is-there-any-limits-of-the-vsysmin-voltage-for-charging-the-1-cell-battery-is-it-can-affect-the-charging-voltage

器件型号:BQ25792

尊敬的先生:

我将使用 BQ25792EVM 和 Battery Management Studio 测试单节锂电池。 我发现了一个奇怪的问题:

我将充电电压设置为4.2V、充电电流设置为2000mA。   我还 将 Vsysmin 设置 为5000mV。  然后、电路在开始时开始为电池充电大约2000mA、充电电压变得越来越高。  我发现、在充电电压高于 4.2V 后、电路仍以大约2000mA 的电流为电池充电。   无论电池电压高达4.3V、该器件仍处于快速充电状态。

然后、我尝试 将 Vsysmin 设置为4000mV、器     件立即进入锥形电荷、但如果我再次将 Vsysmin 更改为5000mV、则器件仍将以更高的电压为电池充电、并再次保持快速充电模式。  我很困惑。 我似乎无法将 Vsysmin 设置为高于充电电压。 或者、无论电池电压高于设定的充电电压、它都将保持快速充电。 如果我将 Vsysmin 设置为4000mV、器件可以完成充电过程、并在充电电流低于100mA 时终止充电。

顺便说一下、I 测试的电池为10000mAh/3.7V。

谢谢你。

为 单节电池充电的 Vsysmin 电压是否有任何限制? 它是否会影响充电电压?

此致

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VSYSMIN 电压必须保持低于 BATREG 电压。  当 BAT 上有一个已放电的电池时、旨在在 SYS 引脚上提供一个最小系统电压。  这使得 SYS 上的系统能够在加电时立即启动、而无需等待放电的电池进行充电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的帮助。

    此致

    Tony