This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:充电和放电 FET 驱动器能否驱动多个 FET?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511A-Q1, BQ76920, UCC27511A, UCC27511, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967912/bq76920-can-the-charge-and-discharge-fet-drivers-drive-multiple-fets

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件:UCC27511A-Q1UCC27511AUCC27511BQ77905

我想在充电侧和放电侧驱动10个 N 沟道 FET。  IRLB3813、每个都需要57nC 的栅极电荷。

 BQ76920中的驱动程序能否处理此问题、或者我是否需要功能更强大的驱动程序?  如果是、您会推荐什么?  UCC27511A-Q1?  该驱动器(UCC27511A)能否用于 CHG 侧、因为它在驱动为低电平时不具有高阻抗?

此外、有人问、为什么在数据表中限制电流来为 CHG 栅极充电?   我假设我想 在 DSG 和 CHG 门上使用 UCC27511A-Q1低侧驱动器。  我想我会移除二极管和 R1并替换为栅极驱动器吗?  如果我有数百安培的电流流经 CHG 和 DSG Fe、我认为我尽快关闭 FET 将限制线性区域运行。  我不考虑什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 FJ、

    我们的此器件专家今天已结束、但下周应能回答您的问题。  从我的角度来看、我预计这将取决于您需要多快的栅极信号转换速度。  您可以查看本文档的 FET 驱动部分:

    https://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在我的帖子中添加了另一个问题、您能让专家来看看吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 FJ、

    10个 FET 非常重要、如果您有100安培、您确实需要控制良好的关断、并且可能需要更强大的驱动器。 BQ76920的内部驱动程序旨在以适中的封装轻松实现。 您的驱动程序的执行方式可能取决于您的系统要求。  我不是 UCC27511A-Q1的专家 、但它似乎是一款功能非常强大的器件。   

    除了上面应用手册中提到的 FET 驱动器部分 Terry、请记住在各种系统条件下 PACK-的范围。  应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/slua773 显示了一些开关示例、其中器件的电池节数和驱动器结构与 BQ76920相似、但驱动器更强且内置 P 沟道 FET。  考虑一些系统条件:

    • 两个 FET 的情况下、电压与 BAT-大致相同。 电流会根据需要流动。
    • 当 DSG 关断时、负载会将 PACK-上拉至 PACK+。  参见 slua773注释的图4。  在这种情况下、较大的 R1和并联二极管会限制流入驱动器的电流、BQ76920在这种情况下具有内部钳位、但电流受限会导致低驱动电流。  请注意、UCC27511不允许电压远高于 VCC。  您可能需要在设计中对此进行配置、或者需要为充电 FET 提供隔离式驱动器。
    • 在 SCD 期间、放电关断应快速以将高功率限制在短时间内、但快速关断会激发电池中的电感、从而导致 PACK+和 PACK-上出现高电压尖峰、例如、请参阅 slua773的图3中的上升。 您将需要通过受控开关速度或钳位和/或滤波保持这种可控性。
    • 在低电压电池上的充电抑制期间、PACK-将低于 BAT-。  参见 slua773的图5。   如果充电驱动器电压不能低于 BAT -充电 FET 可能会再次导通。  使用20V 电池和120%过驱的24V 电压时、许多 FET 将导通。  您的系统可能不同。  对于电流较高的充电 FET 的关断速度、如果使用 PNP 或 P 沟道 FET 的技术(如 slua773的第3节)不能帮助您可能需要浮动驱动器或将 UCC27511类型的驱动器浮动在具有电平位移输入的 PACK-上。

    希望这对您有所帮助。 同样、栅极驱动器拥有自己的专家组、如果您对驾驶员发布的驱动器器器件型号有疑问、将为您提供合适的人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)对于 BQ76920或 BQ77905、它是否在数据表中列出了驱动器电流能力?  我似乎无法找到它。  UCC27511列出了4A 峰值。

    2) 2) CHG 驱动器在关断时变为高阻抗、因此依靠从 CHG FET 栅极到源极的1M 下拉电阻来关断 FET、对吧?  我假设、如果正确、由于充电电流远低于(至少在我的情况下)、可以接受较慢的关断时间?  您同意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 FJ、

    UCC27511是一款通用 FET 驱动器、通常用于开关电源、在此类电源中、速度很重要、额定值为 A、表示电阻、单位为欧姆。  BQ76920和 BQ77905列出了测试条件负载下的下拉电阻和上升时间。 对于 BQ76920、导通电阻约为5k。 电池部件的关断电阻为几十欧姆至 k 欧姆。  这些器件专门用于电池开关、更具负载开关功能。  开关时间通常为10秒、以避免电池产生较大的 LDI/dt 响应。 遗憾的是、从标称栅极导通电压到关断点的延迟以及驱动电阻和栅极电容指数的 R-C 会显著增加响应时间的延迟。   

    2.对。  最初、当 CHG 被切换为低 电平 RCHG_OFF (1M)并且外部(1M)电阻与二极管并联时、RGS 帮助 RGS 下拉栅极、但是一旦 FET 开始随着 PACK-下降而关断、它仅是 RGS 关闭 FET。 在较小的封装中、这通常是可以的、设计人员可能会对电阻值进行一些调整。   当充电电流较高时、设计人员必须更加注意、并且通常会在关闭充电 FET 时增加电路。