This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53315:软启动时间和模式选择

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968131/webench-tools-tps53315-soft-start-time-and-mode-selection

器件型号:TPS53315

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

  您好!

1) 1)在 TPS53315数据表中、软启动时序选择范围为0.7ms 至5.6ms、但在 WEBENCH 设计工具中为3 - 10ms、并且该选项不起作用。

2) 2)为什么 WEBENCH 中不提供模式选择选项?

谢谢  

Adarsha A N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3-10ms 软启动不正确。    我会让 webench 团队解决问题。  

    该模式应在原理图中固定为0.7ms、强制 CCM。  

    模式选择不是和选项、因为效率仅针对 FCCM 和建模

    将软启动仿真更改5ms 非常长。