This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:CHG 为低电平、但仍然没有电流流动

Guru**** 2514985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968182/bq24075-chg-is-low-but-still-no-current-flowing

器件型号:BQ24075

您好!

我之前问过一个问题、然后更改了我的设计。
发生以下情况。

CHG =低电平(红色 LED 亮起)

TP3-GND = 3.96V

ISET-GND = 0v

电池电压为3.7V 3000mAh

当我断开蓄电池时、CHG 变为高电平(红色 LED 熄灭)。

但是、当连接电池时、似乎没有电流在流动、此时应该有500mA 的电流流入。

这是我的设计:

希望尽快收到您的回复!

最棒的


Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    您是否能够测量电流或测量 ISET 上的电压(充电电流转换器功能)? 您可以使用较低的电池电压(例如3.3V)重试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 ts 电阻器应连接到 GND、而不是5V。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    哦、是的、我的错误也必须在你的最后一个线程中错过。 是的、该电阻器应接地。  

    抱歉、请将电阻器连接至 GND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过一些热接线将其接地、现在它可以工作了。 谢谢!