This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:最大输入电压

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968162/lm317l-maximum-input-voltage

器件型号:LM317L

大家好、

此器件的最大输出电压为32V,VI-Vo = 32Vmax,这是否意味着可施加到 IC 的最大电压为64V (32V+32V)?

对于 LDO、Vout = Vin-Vdrop

此处的 Vdrop 是否等于 VI-Vo = 32V?

感谢确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    是的、该 LDO 仅检测 Vin 和 Vout 之间的差分。 您可以在数据表的第8.1节下找到更多详细信息。  

    此致、  
    Jason Song