This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25100:可充电的纽扣锂电池

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967933/bq25100-coin-rechargable-lithium-batteries

器件型号:BQ25100
主题中讨论的其他器件:BQ24105

您好!

我想为 ML1220 纽扣电池充电、但老实说、我不确定 TI 芯片组是否可以解决此问题...

TI 芯片组使用4.2V 为锂电池充电、并且最小电流充电高于10mA、根据此数据集、纽扣可充电锂电池的电压低于3.3V 进行充电、而电流小于1mA。

充电

概述

在这两种情况下、充电器都是低电流恒定充电方法...因此、TI 芯片组可提供实现该方法的解决方案、或者您是否建议使用此简单电路?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    您可以看看 BQ24105 (电池电压可设置为3.3V)、但正如您所说的、它可能不适合需要在1mA 范围内的充电电流。  

    建议使用专为纽扣电池设计的产品、但做出决策最符合您的利益。