This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754

Guru**** 2513895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, PMP21318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968133/tps23754-tps23754

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: PMP21318

您好、先生、

我的客户在条形音箱应用中使用 TPS23754。

当音乐突然变成"LOUNDER"时、PoE 将停止、但平均功率不超过25W。

条形音箱平均输出功率:~4.6W 和~64W 峰值(4A)。

下面是 CH1的波形。 条形音箱输出  通道2。 PoE 12V、

问:

它看起来像是触发 TPS23754保护? 我不确定。 是否有任何方法可以避免该问题?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ian、

    峰值功率有多长时间? TPS23754只能提供25W 的功率-可能需要更高功率的器件。  我会推荐 PMP21318中的 TPS2373-4

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师