This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552:TPS2552上的 Vdrop

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968107/tps2552-vdrop-on-tps2552

器件型号:TPS2552

尊敬的团队:

我在 TPS2552的输出端测得的电压大约为2.3V、输入电压为3.3V。

我还将 R183更改为20K 欧姆、但输出电压 仍约为2.3V。

原理图如下。

您能帮助检查出什么问题吗?

非常感谢

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    负载是多少?

    2.在输入端子处再添加一个0.1uF 电容。

    3.尝试更改一个新 IC。

    尝试 R183=0 Ω。

    5、测量引脚4以确认故障是否有效。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。