This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:支持 LiFePO4上的 BQ25790/BQ25792

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967921/bq25790-support-of-bq25790-bq25792-on-lifepo4

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件: BQ25792

BQ25790/BQ25792的数据表仅显示支持锂离子电池和锂聚合物电池,但在网站上还显示,它还支持磷酸锂/磷酸铁锂。 请确认。 为什么数据表中没有列出同样的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivin、

    锂离子/聚合物和磷酸铁锂的充电曲线形状相同、因此您可以使用 BQ2579X 为磷酸铁锂充电。  但是、这不是默认状态、因此您的主机必须保持禁用充电、直到软件可以重置电池充电调节和再充电电压。

    此致、

    Jeff