This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16010:器件的 FMEA

Guru**** 2507185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160244/lmr16010-fmea-of-part

器件型号:LMR16010

各位专家、您好!

我正在使用 5V 稳压器的 FMEA、想知道以下情况下预期的 VOUT 和影响是什么。 请参阅下面列出的简化版原理图和元件值。

  1. 短路 CBoot  
  2. 打开 CBoot
  3. 短接 L
  4. 短 Rfbt   
  5. 打开 Rfbt
  6. 短 Rfbb  
  7. 打开 Rfbb
  8. 短整型 Rt
  9. 打开 Rt
  10. 打开 D
  11. 打开 Cout
  12. 短 Cout

用于5V 输出的组件值:

  • Cin = 10uF
  • RT = 32.4k Ω
  • Cboot = 0.1uF
  • L = 10uH
  • Rfbt = 100k Ω
  • Rfbb = 17.6k Ω
  • COUT = 22uF

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!  

    我将回顾并在明天回来。  

    此致、

    哈里森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我已经复制了您的条件并在下面概述了预期的 VOUT 状态:

    1. 短路 CBoot -输出丢失、器件未损坏
    2. 开路 CBoot -输出丢失、器件未损坏
    3. 短路 L -无输出、可能会损坏器件
    4. 短 Rfbt - Vout 稳压至0.75V (VREF)
    5. 开路 Rfbt -输出遵循 VIN
    6. 短接 Rfbb -输出遵循 VIN
    7. 开路 Rfbb - VOUT 稳压至~0.75V
    8. 短 Rt -开关频率未定义、Vout 未定义。   
    9. 开路 Rt -开关频率未定义、Vout 未定义。  
    10. 开路 D -器件无法调节输出
    11. 开路 Cout -器件无法调节输出
    12. 短路 Cout -输出电压接近0V、器件在电流限制下运行

    此致、

    哈里森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈 Harrison。 我还有一些其他 FMEA 案例、希望您能帮助回答:

    1. 引脚4 (RT)与电源短路、这将超过 RT 引脚的最大额定值。 失效防护?
    2. 引脚5 (FB)悬空。 什么是输出电压?
    3. 引脚5 (FB)对电源短路(12-21V)。  
    4. 引脚5 (FB)与引脚6 (PGOOD)短路。 什么是影响和输出电压?
    5. 引脚8 (SW)对电源短路(12-21V)。

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!  

    请在下面找到我的答案:

    1. 引脚4 (RT)与电源短路、这将超过 RT 引脚的最大额定值。 失效防护? - RT 引脚(或此类引脚的任何引脚)不应超过绝对最大额定值表中的额定值。 应力超出此表中列出的值可能会对器件造成永久损坏。  
    2. 引脚5 (FB)悬空。 什么是输出电压? - VOUT 将接近输入电压。  
    3. 引脚5 (FB)对电源短路(12-21V)。 -与#1相同。  
    4. 引脚5 (FB)与引脚6 (PGOOD)短路。 什么是影响和输出电压? -如果 PGOOD 被拉至 GND、那么如果 PGOOD 悬空、这将导致输出跟随 VIN、那么这与上面的#2相同、如果 PGOOD 被上拉至适当的逻辑电平(例如3.3V)、则输出电压将下降至0V。  
    5. 引脚8 (SW)对电源短路(12-21V)。 - 我的设备损坏。  

    此致、

    Harrison Overrurf