This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:最大限流电阻值

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161085/tps274160-maximum-current-limit-resistor-value

器件型号:TPS274160

您好!

是否存在允许的最大电流限制电阻器值? 我看到列出的最小"可调电流限制"是250mA --这是否意味着最大 Rcl 值是8k 欧姆? 如果是、如果您尝试将 Rcl 值设置为高于此值以进一步限制电流、会发生什么情况?  
感谢您的建议!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace 您好、

    您的理解是正确的。 250mA 是我们指定精度的最小电流限制。 如果您的电流限制小于250mA、则不能保证电流限制精度、因此无法实现已知电流限制的目的。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    您好