This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872-Q1:芯片的应用问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160946/tps62872-q1-application-problems-of-chips

器件型号:TPS62872-Q1
TPS6287x-Q1、无论 I2C 写入芯片的数据是 RAM 还是 ROM、都可以在关断后再次上电。 预设电压输出是否正常?
我的应用是通过 I2C 设置输出1.8V 电压、以便为四个射频通道供电、每个通道的电流为2A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:

    正如您已经知道的、可以通过 I2C 接口更改输出电压。 只要器件正常供电、就会保持此电压设置。 器件是启用还是禁用都不会发生任何变化。

    如果电源被移除、所有寄存器设置被清除并且器件将从 VSEL 上选择的缺省输出电压开始、如果在启用前没有编辑其它电压的话。 (请参阅数据表第9.3.3、9.3.4和9.3.6节)

    此致、

    Juergen