This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561-Q1:SEPIC 设计故障排除

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135942/lm51561-q1-sepic-design-troubleshooting

器件型号:LM51561-Q1

大家好、

在当前设计中、我尝试将 LM51561-Q1用作 SEPIC 控制器。

规格如下:

  • VIN 范围= 7至17V
  • Vout = 12V
  • 最大输出电流= 2A (标称值0.6A)
  • 开关频率= 2.2MHz

原理图如下:

/resized-image/__size/1920x1080/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0435.sepic.png

我遇到的问题是、连接负载(20欧姆电阻)时、输出电压会下降、工作台电源会由于 MOS 中的大电流而进入电流限制模式。

我计划遵循的步骤是:

  1. 增加耦合电感器值(高达10uH)
  2. 增加输入和输出电容
  3. 降低开关频率
  4. 添加 UVLO 电阻器
  5. 调整 CS 引脚电阻器和 SS 引脚电容

我想获得您对此的反馈。

此致、

卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    感谢您使用 E2E 论坛

    您能否检查电感器的饱和电流。

    输出负载为0.6A 时、该值至少应为1.6A 优于2A

    当目标电流高达2A 时、则使用4.5A

    我还认为耦合电容器非常低、在这里、电容值为1.6uF 时会更大

    一旦确保您的电源能够处理所需的电流、您还可以使用较低的负载来检查感测电阻上的信号是否与预期的电平相匹配。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的快速回复。

    我已验证电感器的饱和电流大于2A (5、6A)。

    我还没有尝试不同的耦合电容值、我将尽快对其进行测试。

    电源可以处理所需的电流、我将验证感应电阻器上的压降。

    我目前没有可用的硬件、我将在接下来的几天内报告。

    此致、

    卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我已开始正确测试 SEPIC 电路。 根据您的建议、我将耦合电容器增加到了4.7uF。 我还将耦合电感器增加到了10uH (B82472D6103M000)。

    我连接有负载和无负载电路的行为。

    由于高噪声、我无法测量电流分流器上的压降。

    您建议接下来做什么?

    此致、

    卢卡

    ----------

    无负载电路的行为如下:

    如果我连接36欧姆负载(0.33A)、则输出不稳定:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca、

    您能否检查输入电容器的输入电压?  

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    很抱歉、我的回复很晚、这几周真的很忙。

    我们通过用一个更快的 MOS 来解决这个问题(观察我们假定 MOS 太慢的漏极波形)。
    因此、我们选择了具有更低栅极电荷的 MOS、以减少转换时间和开关功率耗散、并选择具有更低导通电阻的 MOS、以减少传导功率耗散。

    我已经用新的 MOS 连接了波形。

    输入电压:

    漏极电压:

    栅极电压:

    输出电压:

    此致、

    卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca、

    很高兴听到您已经解决了这个问题。 感谢您的通知、因此我现在将关闭该主题。 但是、如果有其他问题、您可以在下面发帖。

    此致、
    Brigitte