This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:启动期间的 PSpice 仿真问题和交流精度问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160601/tps56221-pspice-sim-issue-during-startup-and-ac-accuracy-issue

器件型号:TPS56221

您好!

您能就 两个奇怪的操作提供建议吗? 我认为这不是一个稳定性问题。 您是否认为它也会出现在工作台上? 如何改进它?

(1)启动期间的过冲和骤降

(2) VOUT 电压直流精度问题-您可以看到直流值有点波动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) 3.3nF 软启动电容器提供非常快速的启动和输出电压过冲。    

    查看这段时间内的 COMP 引脚电压、COMP 引脚的响应将影响 Vout。  

    2) 2)输出电压纹波来自电感纹波电流和输出电容。   

    当高侧 FET 导通时、电感器电流会斜升、为输出电容器和负载充电、而当高侧 FET 关断  时、电容器会为负载供电。   

    如果输出电容器具有更高的 ESR、则纹波电压将更类似于电感器电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关於你的答覆(2),请让我澄清我的质询。 除了 Vout 纹波、Vout 直流电平也会摆动。 您可以看到它重复>0.8V 和<0.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从波形和原理图中看不清楚。   补偿网络看起来不错、也是唯一的问题

    我看到的是 Fsw 的增益 、在33pF 电容下为15dB。  

    我认为补偿网络在开关频率下可能具有高增益、这会导致交叉频率出现振荡。

    我认为将33pF C16更改为100pF 将衰减 Fsw 的增益并减少较低频率的振荡。