主题中讨论的其他器件: LM5030
大家好、我正在寻找一款没有任何控制模式(电压模式或电流模式)的推挽式变压器驱动器 IC、因此我只需使用微控制器发送 PWM 信号并获取的互补信号即可
将驱动变压器的外部晶体管。
我的问题是、我是否可以在不使用反馈的情况下使 CTRL 引脚6悬空或上拉时使用 UCD8220? 或者、我需要具有另一个不包含反馈的器件型号的不同 IC。 如果是、您可以推荐 TI 的器件型号。
非常感谢您的参与。
BR
AMR Wael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我正在寻找一款没有任何控制模式(电压模式或电流模式)的推挽式变压器驱动器 IC、因此我只需使用微控制器发送 PWM 信号并获取的互补信号即可
将驱动变压器的外部晶体管。
我的问题是、我是否可以在不使用反馈的情况下使 CTRL 引脚6悬空或上拉时使用 UCD8220? 或者、我需要具有另一个不包含反馈的器件型号的不同 IC。 如果是、您可以推荐 TI 的器件型号。
非常感谢您的参与。
BR
AMR Wael
我需要推荐使用 LM5030等更简单的 IC、但它可以在36KHz 的低开关频率下工作、同时包含用于其 VCC 的内部稳压器、因此我使用转换器的 VIN 电压
这个论坛上有人建议 使用 UCCx808-x、但是它只提供高达15V 的 VCC。
你有什么建议吗?
我正在设计一个输入范围为40-55V、输出范围为300-440Vdc 的推挽式转换器, 开关频率为36kHz、仅关注开环配置、但同时我将在不反馈的情况下控制占空比、以便我可以控制输出范围。