This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD8220:在无反馈的情况下使用 UCD8220

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD8220, LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160829/ucd8220-using-ucd8220-without-feedback

器件型号:UCD8220
主题中讨论的其他器件: LM5030

大家好、我正在寻找一款没有任何控制模式(电压模式或电流模式)的推挽式变压器驱动器 IC、因此我只需使用微控制器发送 PWM 信号并获取的互补信号即可

将驱动变压器的外部晶体管。

我的问题是、我是否可以在不使用反馈的情况下使 CTRL 引脚6悬空或上拉时使用 UCD8220? 或者、我需要具有另一个不包含反馈的器件型号的不同 IC。 如果是、您可以推荐 TI 的器件型号。

非常感谢您的参与。

BR

AMR Wael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果下拉 CTRL、则 OUT 将产生固定脉冲、您可以参阅数据表中的图28。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要推荐使用 LM5030等更简单的 IC、但它可以在36KHz 的低开关频率下工作、同时包含用于其 VCC 的内部稳压器、因此我使用转换器的 VIN 电压

    这个论坛上有人建议 使用 UCCx808-x、但是它只提供高达15V 的 VCC。

    你有什么建议吗?

    我正在设计一个输入范围为40-55V、输出范围为300-440Vdc 的推挽式转换器, 开关频率为36kHz、仅关注开环配置、但同时我将在不反馈的情况下控制占空比、以便我可以控制输出范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC2808-x 应该正常、您可以使用外部 LDO 对此 IC 进行偏置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hong,

    感谢您的快速回复

    好的、首先 、UCC2808-x 系列中是否有任何 pspice 或 TINA 模型?

    其次,我的输入电压可能会达到60V,我想我应该使用降压转换器 IC 来降低电压以偏置 IC,但如果有任何替代方案不需要这样的外部偏置,我会更好

    非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中写道、最小频率为175kHz、它在36KHz 下工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无 TINA 模型或 PSpice 模型。 频率可以低得多、覆盖36kHz、请参阅第6页的图1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,问题太多了,但我也尝试在 ti 的 pspice 上模拟 LM5030,因为这是我目前为止找到的最接近的 IC,以便获得有关引脚功能的可靠知识。 下面是一张图,其中显示了电路原理图以及 COMP 引脚上的信号,我没有获得 OUT1或 OUT 2的任何输出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5030不能具有36kHz。 因此、没有使用该调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、但我只是在了解这些功能。

    RT 上的20k 电阻器应将振荡器频率设置为265KHz、但 COMP 引脚上的电压仍然不是预期的5V 左右、并且没有 OUT1或 OUT2、还有  UCC2808-x 系列附近可用的最近的 pspice 模型是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,在设计  UCC2808-x PCB 时,我不需要电流感应功能,我是否可以使用 comp 通过直接提供0至5V 范围内的电压来控制 PWM 信号的占空比而不提供反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的