This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:BQStudio 和 BQ78350

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160395/bqstudio-bqstudio-and-bq78350

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQ78350EV2400

BQStudio 与 EV2400和 BQ78350配合使用。 尝试解封电池组并编辑新锂离子电池的参数  

UNSEAL 和 FULL UNSEAL 键不起作用、78350具有默认的0414 3672和 FFFF FFFF 键、但命令按钮不断要求解封键

我知道密钥的工作原理是使用另一个 BQTools 程序、该程序将使封条很好

有什么想法吗?

如果我没有连接78350、它会提示我输入测量仪表选项、那么它是否是初始选择窗口、对于78350、它有4个

当我在开机时连接78350时、应用程序会直接进入仪表板主屏幕并显示所有数据和寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    您是否使用电池组中的新 bq78350或 bq78350观察到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、它来自电池组、就像我说过的、我有另一个工具将用相同的代码解封?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池制造商会更换钥匙。 您需要从电池制造商处获取密钥并输入 bqStudio 以解封。 我们建议您在连接监测计的情况下启动 bqStudio、以便其自动检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个软件会通过电子邮件向您发送密钥并开始工作,为什么 BQSTUDIO 不会? 当我给 Bqstudio 加电时、它会自动检测、但密钥似乎有问题? 请关闭未解决的问题