请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQSTUDIO 主题中讨论的其他器件: BQ78350、 EV2400
BQStudio 与 EV2400和 BQ78350配合使用。 尝试解封电池组并编辑新锂离子电池的参数
UNSEAL 和 FULL UNSEAL 键不起作用、78350具有默认的0414 3672和 FFFF FFFF 键、但命令按钮不断要求解封键
我知道密钥的工作原理是使用另一个 BQTools 程序、该程序将使封条很好
有什么想法吗?
如果我没有连接78350、它会提示我输入测量仪表选项、那么它是否是初始选择窗口、对于78350、它有4个
当我在开机时连接78350时、应用程序会直接进入仪表板主屏幕并显示所有数据和寄存器