This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:无法达到90W 的最大功率

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134348/tps23881-the-maximum-power-of-90w-cannot-be-reached

器件型号:TPS23881

我们当前随附的 POE 测试设备显示、它支持90W 的8类、但不确定它是否为 BT。 最大时、随附的电流测试只能达到30W/AT。 是否需要支持 BT 随附的测试器件以达到90W 电源?

SRAM 已正常刷入、0x41寄存器显示版本07

寄存器设置如下:

0x12 0xff 

0x29 0xff

0x14 0xff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junhao 您好、

    您处于什么工作模式?

    对于测试器件、它需要符合 IEEE802.3bt 标准。 是否为测试设备配置90W 功率? 如果不是、测试设备可能会请求30W、因此 PSE 将提供30W 的功率。

    您能否提供寄存器转储以便我可以查看是否发生故障或了解更多详细信息?

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的回答。

    在 PD 配置90W 后、tps23881读取的寄存器值

    /# i2cdump -yf 1 0x2C
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
    00:2F 80 cc cc 03 cc 00 08 08 06 06 00 00 /??????? ..???..
    10:00 30 ff 0f ff 0f 00 80 00 00 55 00 ff .0..... U....
    20:FF ff 00 00 00 00 e4 00 ff 62 00 B7 37...... ?。 B.?7.
    30:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40:00 07 17 22 ff 00 00 69 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00??"。。我-。。。
    50:3F 00 00 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00..........
    60:18 28 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00?...
    70:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    80:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    90:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    A0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    B0:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    C0:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    D0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    E0:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    F0:FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    /#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在 BT 测试中、还发现当 PD 设置为30 4级时、一些30W 的 PD 电源正常、一些 PD 电源间歇性

    tps23881读取的寄存器值

    =================== 30W ok====
    /# i2cdump -yf 1 0x2D
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
    00:1B 80 cc 8f 8f 00 00 00 00 00 06 06 44 44 44 44 ????? … ??DD
    10:CC 34 ff 0f ff 0f 00 80 00 00 55 04 00 ff ?4...
    20:3c 3c 00 00 00 e4 00 ff 3c 62 a8 ae 37 <<...?...<b??7
    30:00 00 00 00 00 00 00 00 D5 0c 9d 37 8c 0c 56 37… ????7?V7
    40:C0 07 17 22 ff 7e 7e 1a 0d 00 00 00 40 40??????????~~@@
    50:0f 00 00 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00..........
    60:18 28 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00?...
    70:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    80:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    90:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    A0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    B0:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    C0:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    D0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    E0:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    F0:FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF


    =================== 30W 故障================================
    /# i2cdump -yf 1 0x2D
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
    00:2F 80 cc 03 c0 00 08 06 00 00 /??????? ..???..
    10:00 34 ff 0f ff 0f 00 80 00 00 55 00 ff .4???... U.
    20:FF ff 00 00 00 00 e4 00 ff 62 00 A4 37 ...... ?。 B.?7.
    30:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40:00 07 17 22 ff 00 00 1a 0d 00 00 00 00 00 00 00???"??。。
    50:0f 00 00 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00..........
    60:18 28 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00?...
    70:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    80:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    90:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    A0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    B0:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    C0:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    D0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    E0:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    F0:FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF
    /#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junhao 您好、

    您使用的是什么 PD 测试设备?

    您如何配置测试设备?

    我最初的想法是:您在两种情况下都看到过载故障、似乎您可能在 PD 侧请求90W 功率、但 PSE 的端口限制为90W。 因此、如果您假设电缆损耗、则会出现过载、因为消耗的功率比可用功率大。 根据 IEEE802.3bt 标准、假设电缆为100m、PSE 侧为8类90W、PD 侧为71W。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon:

    我们使用的 PD 器件是专为 POE 测试而设计的旧器件、但支持可调功率。

    我们的 PSE 硬件设计专为4线对模式而设计、该模式要求支持高达90W 的功率。

    但现在有一个问题

    SRAM 已正常刷入、0x41寄存器显示版本07

    寄存器设置如下:

    i2cset -y -f 1 0x2b 0x12 0xff
    i2cset -y -f 1 0x2b 0x29 0xff
    i2cset -y -f 1 0x2b 0x14 0xff

    PES 电源容量设置为最大值、PD 设备最高只能达到29W、然后电源将是间歇性的。

    BT 是否与 AT 向后兼容?

    此外、当该 PD 器件连接到支持 BT 的其他非 TI 芯片的 PSE 时、通常可达到60W。

    对于4线对器件、您可以将其设置为 AT 模式、以便为高达60W 的功率供电、还是可以将其设置为支持60W 的功率?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junhao 您好、

    是的,BT 向后兼容 AT,但它们不是相互排斥的....功率通过2线对传输,BT 可通过2线对或4线对传输。  

    在标准条件下、PSE 侧的功率限制为30W、因此为了符合标准、您无法将其设置为2PIR 60W。   

    我想过载故障发生的地方是:

    在设置 PD 和 PSE 时、您需要在 PD 侧请求90W、并在 PSE 侧分配90W。 因此、您假设电缆损耗为零、因此实际消耗的功率超过阈值并导致过载故障。 30W 和60W 也是如此、如果您请求30W 和60W、但不假设电缆损耗、这意味着实际消耗的功率是请求的功率+电缆损耗、超出阈值。 为了更好地理解、我将附上一张图表、假设电缆损耗为100m、尝试将 PD 设置为以下值。  

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我们使用的 PD 器件支持 bt、但功率最高只能达到85W

    我使用了长度为33cm 的 Cat.5e。

    它非常接近标准90W。 是否有调整软件部件或检查硬件电源部件的空间。

    也请帮助回答、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junhao 您好、

    您是在 PD 侧还是 PSE 侧读取85W 功率?

    如果 PSE 提供90W 功率、这是它在保持合规性的同时可以提供的最大功率。 为了保持合规性 、您需要尽可能减少损耗、以便在 PD 处接收最大功率。 您可以在 PSE 处将 Pcut 值调整为大于90W、但此时您会变得不合规。  

    非常尊重、

    Brandon Beader