This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:负载升压率的原因是什么?

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160160/lmr33630-what-is-the-reason-for-the-load-scale-up-rate

器件型号:LMR33630

大家好、

如图所示、负载增加和输出电压降低的原因是什么? (线路损耗除外)、需要详细说明。 谢谢

BR

Sveinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sveinn

    这是轻负载条件下频率折返所必需的、Vout 越高、误差放大器输出越低、从而将开关时钟驱动到更低端

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、固定频率 IC 怎么样? 负载越大、输出电压越低。

    您的常用名是  Andy (宽输入电压) Chen? 我想向您详细了解这个问题。

    B R

    Sveinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好 、为什么"误差放大器输出越低、从而将开关时钟驱动到更低端"可以与方框图一起解释?

    B R  

    Sveinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sveinn、

    这是 PFM 版本转换器的行为、固定 PWM 版本转换器将更严格地调节输出。

    很抱歉、由于专有 IP、此控制环路未显示在方框图上、您可能会在其数据表中找到一些介绍。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢您的详细回复。

    但我仍然对修复 PWM 版本转换器有一些疑问。  在实际产品中,我们还看到更高的负载、 更低的 Vout,这是否真的是由于线路损耗?

    B R

    Sveinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sveinn

    PFM 版本在非轻负载条件下具有与 FPWM 版本相同的输出调节、对于峰值电流模式控制、EA 输出决定了与负载电流成比例的电感电流峰值、因此在重负载条件下、Vout 将略低、 然后、EA 可输出更高的电压以驱动更高的电感器电流、从而满足负载电流要求

    B R

    Andy