This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我正面临浪涌电流问题、请向我建议一个解决方案

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160788/i-am-facing-with-a-inrush-current-problem-kindly-suggest-me-a-solution

主题中讨论的其他器件:TPS2595

我使用的是3.6V 5200mAh 电池、放电电流为2.1A。 但在初始导通时、由于负载的电容、产生了2.2A 的浪涌电流并关闭系统。 那么、我如何解决这个问题呢? 您是否有任何解决方案?

请尽快分享这些信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    请查看 TPS2595电子保险丝。 它有助于在启动期间控制浪涌电流。 如果您有任何后续问题、请告知我们。

      如需更多信息、请参阅应用手册 www.ti.com/.../slva862a.pdf

    此致、

    Rakesh