This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3060:有关 BQ3060与软件之间通信的问题。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3060, EV2400, BQEVSW
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158497/bq3060-question-about-communication-between-bq3060-and-software

器件型号:BQ3060
主题中讨论的其他器件: EV2400BQEVSW

你(们)好

我的客户询问了以下问题。

1. bq3060与 TI 软件(BQ 电量监测计 演变)之间的通信标记为"SMB terminated VB_I2C_?"  ,无法进行通信。

  其他功能正常、但只能进行通信。

  原因是什么?

2.这是一个将 i2c 与 smbus 通信的系统。

  i2c 中有上拉电阻、是否有推荐的电阻值?

3:在低温测试(-20℃)期间、通信间歇性中断。

4.由于 USB 超时错误,通信间歇性断开。

  原因是什么?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.问号占位符包含通信错误的具体原因。 在任何系统中、不常出现的错误都是正常的

    2.与 TI EVM 通信时、建议使用10K 上拉电阻器。 EV2300/EV2400上已存在上拉电阻。 对于较长的电缆或非 TI EVM、您可能已经根据电容负载进行了计算

    3.间歇性错误正常。 请重试。 当从 bqEVSW 进行记录时、该值将为空、下一行通常具有良好的值

    4. USB 超时可能是由 PC 硬件、驱动程序、EV2x00等多种原因引起的。 断开和重新连接 EV2X00是常见的解决方案。 如果您继续看到 USB 超时、您可能还需要在 EV2x00上加载最新固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shirish

    感谢您的回答。

    我有如下问题。

    1. 问号占位符包含通信错误的具体原因。 在任何系统中、不常出现的错误都是正常的。

      =>问号未知。  "SMB terminated VB_I2C_UNKNOWN"

    2. 与 TI EVM 通信时、建议使用10K 上拉电阻器。 EV2300/EV2400上已存在上拉电阻。 对于较长的电缆或非 TI EVM、您可能已经根据电容负载进行了计算

      =>我正在使用 EV2300。

         我想通过更改10k 满时的电阻值进行测试。

         为此、我需要知道 上拉电阻的位置。

         我能否获得 EV2300的 SCH 或知道上拉电阻的位置?

    谢谢

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vb_I2C_UNKNOWN 错误很少见、通常由总线上的过多噪声触发。

    EV2300原理图可在本文档 www.ti.com/.../sluu159e.pdf 中找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shirish

    我还有一个问题。

    我们正在寻找改善间歇性通信错误的各种原因。

    EV2300中的上拉电阻从10k 更改为4.7K。

    当我更改它时、我可以看到更多噪声、如下面的波形。

    上面生成的噪声是否会导致通信错误?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    噪声可能会导致通信错误。 放大将更清楚地显示噪声、因此我不确定4.7K 下的噪声是否更多。 捕获中的时间标度不同。