This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:内部和外部电源组合。

Guru**** 2518700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160821/lm5022-q1-the-combination-of-internal-and-external-power-supply

器件型号:LM5022-Q1

大家好、

当 VCC 引脚电压 高于7.5V 时、 内部启动稳压 器将关闭。

如果之后、外部电压消失、内部电源何时会再次启动? 这是否是无缝的? 有延迟吗? IC 会重新启动吗? 谢谢。

此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    如果 VCC 上的电压高于其调节电压、则内部稳压器不会被禁用、而只是不会提供电流。 这意味着只要 VCC 上连接了正确的电容器并在断开外部电源时保持充电、转换就会无缝进行。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brigitte。