This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:前沿消隐和补偿

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138122/lm5020-leading-edge-blanking-and-compensation

器件型号:LM5020

大家好、我有关于在应用中使用 LM5020的应用的技术问题。  在极轻负载下、当电流脉冲宽度小于50纳秒且大约在15-45纳秒时、我们是否可以使用 LM5020来正确利用芯片。 这是可以通过某些斜率补偿电路更改的吗? 我的理解是、这与"前沿消隐"有关。

我们正在设计反激式拓扑、并根据一些仿真结果确定 LM5020是否是合适的控制芯片。 我们具有宽范围的初级侧直流电压、最高可达1000V、而且我们还有令人难以置信的轻负载情况。 我们设计了变压器、我们了解其参数、我们挑选了滤波器盖、所有这些都是爵士乐。 但是、当我们进行仿真时、负载有时会非常轻、通常仅消耗毫瓦。 在仿真中、占空比可能会变得难以置信的低、通过低侧器件的电流脉冲的宽度也非常短、有时甚至会降至几十纳秒
我对 LM5020的理解是、它具有恒定的前沿消隐电路、有助于克服通过感应电阻器从栅极电容进行电流"剧烈"放电的问题、但其底限大约为数据表中的50纳秒。 LM5020是否仍然是适用于此应用的控制 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reid、

    感谢您使用 E2E 论坛。 您能否分享您设计的规格、例如输入电压(最小值、最大值和典型值)、输出电压、输出电流和 FSW?

     

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然可以。

    Vin = 250-1000V

    VOUT = 18V

    PoUT = 1W 或更低、毫瓦、

    Fsw = 200kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的耐心等待。 LM5020可用于此类应用(注意使用较低的电压偏置 IC)。 反激式变压器是否旨在在整个工作范围内保持 DCM? 我建议采用 DCM 设计、以在反激式中实现如此低的输出功率。 是否有理由在200kHz 下工作?  

    此致、
    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、变压器专为 DCM 而设计。 200kHz 与我们的负载有关、我不会在这里披露。

    谢谢、

    标识

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reid、

    回到您关于占空比低于50ns 的第一个问题:

    -如果器件打开晶体管,它将至少打开50ns (前沿消隐以确保电流测量上的尖峰不会立即关闭晶体管)。

    因此、如果系统需要低于50ns 的占空比、器件将生成50ns 脉冲、直到 COMP 上的信号足够低、从而跳过脉冲。

    因此、通常可以使用该器件并将其调节至空载、但由于脉冲跳跃效应、输出电压可能会更高一些、输出电压上的纹波可能会更高一些。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigette、

    这是不是说我们绝对有50ns 的最短导通时间?

    这是否会对我的薪酬网络产生任何影响?

    谢谢、

    标识

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reid、

    是的、最短导通时间为50ns。 当转换器跳过脉冲时、这意味着它从 CCM 进入 DCM、因此无需更改补偿。

    此致、
    Brigitte