你(们)好
对于此应用(水涡轮机)、我尝试将三相48V 交流 PMSG 的能量转换为稳定的80V 输出、并将纹波降至现成的太阳能并网逆变器(最大输入电压600Vdc)。 三相功率首先被整流、通过一些电容器、并由 lm5122将其升压至稳定输出。 输入电压可介于20V 和65V 直流之间、 功率范围高达500W。 我有多个不同性质的问题、因此如果您认为我应该将它们拆分、请告诉我。
- 我重构了手动给出的传递函数、但我得到了不同的波特图。 我的频率比手册中的频率大约2*pi。 手动频率是否不是以 Hz 为单位的频率、而是以 rad/s 为单位?
- 本手册中 TF 的编译有点过于精简、我无法自行修改、因此下面是一些修改、我想进行仿真:
- 在输出端、每个电容器具有8个10uF 陶瓷电容器和8个100uF 电容器、阻抗为0.17 Ω@ 100kHz
- 我目前已添加了一个额外的 LC 滤波器、但我不知道如何在传递函数中添加此滤波器。 LC 滤波器在4个4700uF 电容器中进行组合、其中 tan (delta)=0.2 @ 120Hz、环形电感器为560uH。 如何将此 LC 滤波器添加到传递函数中? 这肯定会大大减少我的带宽、但需要补偿的市长纹波是最大 ~70Hz 的整流器纹波、因此我想这不是一个大问题。
- 因为我在输入中有纹波、它的振幅很高、频率很低。 是否可以将该纹波前馈到 COMP 引脚? 我看到有一篇关于这一原则的论文: https://www.semanticscholar.org/paper/Feedforward-ripple-cancellation-for-a-full-bridge-Jackson-Leeb/2dd41c749d90e4a470947afcdb78d2d58b18152e 。 我已经有一个纹波提取滤波器、但它在低转速(50Hz 噪声占主导地位)期间不是那么可靠、但当转速(=电压)过低时、我们可以通过 UVLO 来解决这一问题。 这可能会增加太多的复杂性?
- 因此、对于500W 功率、该设置应该正常。 当我研究发电机的更大功率范围时、我发现 PMSG 的输出电压不可避免地升高、因此 LM5122也是如此。 下一种类型的发电机将是150Vac (203VDC)、功率高达1kW。 有什么想法比转化这种力量更适合遵循哪种策略/芯片? 我想、对于现有的 TI 产品系列而言、控制高开关将是一个问题、那么、它将会是一个非同步转换器吗?
- 当升压转换器打开的 PCB 接地时、光伏逆变器不喜欢它。 它会在逆变器中产生误差、如果这大约是太阳能电池板损坏的导线、这就很有意义。 首先、我断开了 PCB 的接地端与接地端的连接。 在操作过程中、我看到我的地面速度相当快 、与地球相差-200V。 这对我来说并不安全、因此为了找到"中间"的方法、我在接地端和 PCB 接地端之间连接了一个1k 欧姆的电阻器。 我不关心电阻器的功率、因为这个浮动电压应该只具有低功耗。 现在、该电阻器烧坏的速度很快。 现在、我让接地层浮动:除了 将计算机通过线缆连接到 PCB 的控制器并通过 USB 将200V 电压吹至接地 PC 之外 、这是否会带来更多风险?