This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14006:引脚 CB 上的最大和最小电压

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160394/lmr14006-maximum-and-minimum-voltage-at-pin-cb

器件型号:LMR14006

大家好、团队、

出于 MOSFET 驱动的目的、我们需要自举电压。 由于我们已经在 同一电路中使用了 LMR14006XDDCR,我们是否可以使用来自 CB 电容器的电荷?

在这种情况下,自举电容器上的最大和最小电压是多少? TI 是否推荐此类应用?  

目前、当输入为12V、输出为5V 时、我观察到引脚 CB 上的电压为~19V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CB 电容器用于为高侧 MOSFET 提供自举电压。 您可以在数据表中找到 CB 引脚上的最大和最小电压。

    CBB 引脚和 SW 引脚之间添加的 Cboot 电容器、因此该电容器的最大电压小于10V。

    请注意、

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    数据表显示它将处于最大6V。 但您提到了10V、那么您是否从 SW 引脚节省了额外的电压?  

    此外,如果降压转换器的输入和输出电压之间的差异非常小,则高侧 MOSFET 将以100%占空比运行,在这种情况下,根据数据表,该 CB 到 SW 电压可能会下降到3V,然后低侧二极管将刷新它? 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 我提到的10V 意味着 CB 电容器可以选择10V 耐受电压、而不意味着有一些附加电压。 对于第二个问题、您的理解是正确的。

    请注意、

    奥罗拉