This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543820:扩频同步

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160360/tps543820-spread-spectrum-sync

器件型号:TPS543820

大家好、团队、

我们在射频应用中使用 TPS543820。

请注意、该器件可以与外部扩频频率时钟同步?

如果是、需要记住哪些关键参数?

欢迎提出有关可能的时钟源器件的任何建议。

谢谢你

此致

Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Massimo、您好!

    我 之前从未尝试过将 TPS543820与外部展频频率时钟同步。
    TPS543820采用蝶形结构实现低 EMI、因此即使没有抖动、EMI 辐射也应很低。

    但是、下面是您应该考虑的与外部时钟同步的一些事项。

    1) 1) TPS543820仅当外部频率接近(在+/-20%以内)配置的开关频率 (由 Rfsel 提供)时才可以跟随外部时钟的频率。
       由于 EMI 是在10KHz 窗口中测量的、因此该(+/-20%)应该足够好、以便通过抖动为您提供足够的峰值衰减 db。

    2) 2) TPS543820在外部时钟的4个连续周期后遵循外部时钟频率。 这似乎足够快,以便使外部时钟抖动。 频率      25KHz 的速率、以避免可闻 噪声。

    3) 3)外部 时钟的占空比可以在20%至80%的范围内、但不能更窄/更宽。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    感谢您的快速而详细的回复、因为它看起来不兼容、我们将在下一个设计阶段进行检查。

    此致

    Massimo