This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:有关 OCP 的问题

Guru**** 2384920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPS543320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159998/tps82130-question-about-ocp

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: TPS543320

大家好、

这是 Jayden、我对 OCP 有疑问。 测试条件为 Vin=12V 和 Vout=3.3V。 下面的波形是 Vout。

当 Iout=3.5A 时、Vout ΔIL 减小(根据我的计算、在这种情况下、Δ L=1.196A)。 然后缓慢增大 Iout。 当 Iout=4.0A 且 Vout=1.8V 时、82130会关断。  则 Vout 在0V 和1V 之间波动。

问题如下:

Iout=3.5A 已达到 OCP、对吧?  如果是、则电感器峰值电流限制为电流限值。 随着 Iout 增大、Vout 减小。 如果我不增大 Iout、Vout 将保持恒定。 这是因为功率限制?

2. 82130在 Iout=4A 且 Vout=1.8V 时关断、这是由 UVP 造成的吗? 我无法在数据表中找到 Vout UVP 值。

TPS82130没有断续模式。 那么 、为什么 Vout 在关断后在0V 和1V 之间波动呢?

谢谢

此致

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    1.是的、电流限制峰值为3.5A+1.196/2=4.098A。 电流限制是逐周期的、当输出电压变低时、可能无法达到峰值电流限制、这就是 Vout 保持在该限制的原因。

    2、峰值电流为4+0.765/2=4.3825A、它将再次触发电流限制、高侧 FET 关断、低侧 FET 导通。 如果 Vout 降至0.5V 以下、则电流限制通常会降至1.6A、然后关断。

    3、不是断续模式、而是逐周期电流限制。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    感谢您的回复。 这解决了我的问题。 但我还有两个问题:

    1.当82130达到电流限值时,为什么不只是关断? 如上所述、 Vout 保持不变、但 Iout 增大。 它会影响后面的负载吗?  此设计是否有一些特殊应用?

    2.关断后、 高侧 FET 和低侧 FET 关断、Vout 应始终为0V,对吗? ?过载被移除、它是否会恢复到正常的3.3V μ A  

    谢谢。 期待您的回复。

    BRS

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    TPS82130电流限制设计为逐周期电流限制、以保护内部 MOSFET 和峰值电感器电流。 此特性对一些浪涌电流应用有利。 它不会立即关闭。 它不会影响后面的负载。

    2.是的、如果过载被移除、器件将覆盖到正常的3.3V 电压。

    您可以查看 TPS543320的数据表。 它具有断续 OCP 和 UVP。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    感谢您的患者响应。

    BRS

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    不用客气。 如果没有其他问题、我将关闭该案例。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixu、

    您可以将其关闭。 谢谢。

    BRS

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    感谢您的支持! 我将关闭该案例。

    BRS

    Zixu