This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792。 介绍 BATFET

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160358/bq25792-bq25792-about-batfet

器件型号:BQ25792

您好!

我在脑海中有一个问题。  在下图中、当 BAT 和 SYS 之间的内部 MOSFET 关闭时、电池电压是否不会通过 MOSFET 体二极管? BATFET 是否用于将系统和电池分开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、

    是的。  与我们的其他充电器不同、此充电器的电池 FET 没有可使充电器将体二极管反向翻转的浮动反向栅极。 如果您的应用需要断开 BAT 与 SYS 的连接、则需要添加一个外部 NMOS 运输 FET、其中栅极连接到 SDRV 引脚。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff