This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A26:ESR、稳定性和 LDO 稳压器

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160322/tps7a26-esr-stability-and-the-ldo-regulator

器件型号:TPS7A26

大家好、

研究了 ESR、稳定性和 LDO 稳压器 Slva115a‘后、我有两个问题。

为什么像 TPS76050这样的较旧 LDO 需要更大的 ESR、但是像 TPS7A26器件这样的较新 LDO 本身就具有陶瓷电容器稳定性?

2.如图所示,为什么有两个转弯点?

B R

Sveinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sveinn、

    较新的 LDO 架构控制环路被设计成 COUT 的较低 ESR 不会使函数的零点发生足够的偏移、从而使相位裕度变得不稳定。 控制环路设置了内部极点和零点、以控制稳定性、并允许使用远低于 ESR 的电容器、这些电容器在旧设计中尚不常见。 如今、陶瓷电容器最为普遍、具有极低的 ESR、因此最新器件的设计旨在实现稳定、在 COUT 无源器件上具有极小的 ESR 甚至没有 ESR。

    也就是说、早期具有高 ESR 的较大尺寸电容器是行业标准、因此 LDO 的设计采用了输出电容器的较低频率零点、以稳定环路。 较新的陶瓷型电容器将零点推至过高的频率、以使回路稳定、因此设计现在必须具有内部稳定功能(即其自身的零点)、这使得新架构即使 COUT 上的 ESR 低至0欧姆、也能保持稳定。

    这两个转折点是由输出电容器引起的。 该部分超出 LDO 的带宽、主要由寄生效应和 COUT 决定。 高达~200k 的下斜率是 LDO 带宽、它在该图的响应曲线上占主导地位、但在该频率附近、COUT 阻抗曲线的容性部分开始成为主导。 这会导致 PSRR 提高、直到达到电容器的谐振频率。 这是您在图中圈出的第二个峰值。 在该区域之后、COUT 的阻抗由电容器的电感决定、该电感一旦因零而导致下降。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我学到了很多、非常感谢。

    B R

    Sveinn