This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:BQ2980接地 CTR 引脚

Guru**** 2815015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160500/bq2980-bq2980-ground-ctr-pin

器件型号:BQ2980

大家好、

我想确认是否可以将 CTR 引脚 B 接地-如果我们不需要此功能?

此外、为了实现 ESD 保护、电池组之间应该有一个0.1uF 的滤波器 C6?

BR、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、  

    是的、CTR 引脚可接地。  

    为了实现 ESD 保护、许多用户使用2个串联电容器在一个电容器发生故障时实现冗余。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt。