This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032:设计帮助

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160725/lm5032-design-help

器件型号:LM5032

各位专家、您好!

我想将其用作降压转换器、用于以下应用:

输入:120Vdc

输出:12VDC

功率:500W

你有什么建议吗? 这是否可以使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    降压转换器通常具有具有 N 沟道 MOSFET 的高侧开关、但 LM5032没有高侧驱动器。 那么、您将需要一个用于高侧驱动器的外部驱动器。 如果您可以找到这样的高侧驱动器、并且可以与 LM5032搭配使用、则可以将此器件用于高侧具有 N 沟道 MOSFET 的降压转换器。 如果您的设计需要同步 MOSFET 整流器、则需要有一个互补的高侧低侧驱动器。 如果您可以找到此类驱动器、则可以将 LM5032用于同步降压。 请注意您的输入为120V、因此您的高侧驱动器需要达到这样的额定电压才能进行电平转换。

    找到上述内容后、LM5032可用于降压。 您需要在新线程上查找此类驱动程序、因为此类驱动程序不在我们的专业知识范围内、因此您需要发布另一个线程来查找。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的再次光临!

    我想在交错降压配置中使用它。 我知道您对使用120V 高侧栅极驱动器的看法。 我将对此进行研究。  

    我还需要差动运算放大器进行电流感应吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于您如何安排电流感应。 如果使用典型方法发送高侧电感器电流、 是的、您需要使用差分运算放大器或一些高侧感应器件来安排高侧电感器电流感应、这是另一个 e2e 线程要问的问题- TI 确实有用于高侧电流感应的此类电流感应器件。