This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:2个 LED 条、每个条-400mA @ 12VDC

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134247/tps61165-2-led-strips--400ma-12vdc-each

器件型号:TPS61165

大家好、

我们将设计一个输入为12VDC 的电路、其中包含两个同时运行的 LED 条、每个条应具有400mA @ 12VDC 以及 PWM 调光控制。 对于此应用、我们将使用"TPS61165"驱动器 IC。 在数据表中的应用电路的帮助下、我们设计了初始电路。 请验证电路、并就该设计是否符合我们的规格提供您的意见(检查分立式组件值以及应满足我们输出要求的值)。

您可以在下面找到附加的设计。

Reference Circuit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kaviya、

    我认为 LED 电流应等于 VFB/Rset。 在您的设计中、电流为0.2/0.64=312.5mA。 请确认此电流是否为您想要的电流。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的回复。

    对于我们的 LED、我们需要大约400mA 的电流。 为此、我们是否可以将 Rset 值更改为0.5欧姆、以便电流符合我们的要求?

    正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kaviya、

    CTRL 引脚是否保持悬空? 该引脚用于启用和禁用器件。 如果您不希望其他信号控制此引脚、则可以将此引脚连接到 VIN。

    原理图的其他部分看起来不错。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的回复。

    您能否建议使用晶体管电路来控制12VDC @160mA 的 LED?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kaviya、

    "晶体管电路"是什么意思? 您是指另一个器件吗?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick、我们只想借助晶体管而不是驱动器 IC 来控制12VDC @160mA 的 LED。 为此、您可以提供参考电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kaviya、

    很抱歉、我们仅支持有关 LED 驱动器的问题。 建议您联系当地的 TI FAE 或销售人员以获取帮助。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kaviya、

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、 请直接回复、它将再次打开。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    BR

    Patrick