This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61195:LED 驱动器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128522/tps61195-led-driver

器件型号:TPS61195

你(们)好  

对于 LED 驱动器 TPS61195、  数据表中有一个引脚 FDPWM、该引脚被称为 FDPWM - 在该引脚与 AGND 之间放置一个43.2kΩ Ω 电阻器、对内部时钟进行编程、以计算 PWM 输入占空比。

现在 、它是引脚 FDPWM 处的电阻器是46.4K、它是否确切为43.2K? 请告诉我。

另一个问题是 IFB 引脚接地、内部电阻是多少、因为如果 I set 为2mA、则会拖拽4mA。

此致

Kavitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kavitha、

    1) 1) FDPWM 电阻器

    我将首先对 EVM 进行一些测试、然后发送回复。

    2) IFB

    您的 ISET 电阻是多少?您的电流调光模式是什么? 另请检查此电阻器的精度(建议使用1%)。

    此致、

    Patrick Yao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kavitha、

    您还有其他问题吗? 如果没有、我稍后将关闭此案例。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kavitha、

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、 请直接回复、它将再次打开。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    BR

    Patrick