This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:TPS65150

Guru**** 2524620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134316/tps65150-tps65150

器件型号:TPS65150

您好:

我们的设计使用了 TPS65150、Vin=3.3V 和三个 Vouts (AVDD=11V;VGH =18V;VGL=-6.8V)。

现在我们有一个新项目:VIN=12V、Vouts (AVDD=9.8V;VGH =18V;VGL=-6.5V)。

数据表显示:VIN 范围为1.8V-6V。 我必须将输入电压从12V 降至<6V。 我可以使用5.8V

可以通过修整电阻器来调节输出电压。  

与旧设计相比、Vin 发生了变化、开关扼流圈、二极管、输入/输出电容器是否也需要改变?  以及 comp RC 等其他参数如何?

我随附了旧的设计原理图、电源在 TI 技术支持请求(案例 CS1268976)的第2页上。 请您给我们一些建议吗?

谢谢。

曹昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chang、

    我认为在 Vin 增大后无需更改任何内容。 但我找不到您的附加原理图、您能再给我吗?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chang、

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、 请直接回复、它将再次打开。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    BR

    Patrick