This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:超级电容器充电器

Guru**** 2514715 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160600/lm25011-supercapacitor-charger

器件型号:LM25011

您好!

我们将 LM25011用作超级电容器充电器、并且会出现一些意外行为、我们希望得到一些帮助。

问题在于、首次充电后、输出调节开始缓慢降低、并且不稳定、并且稳压器似乎不再执行调节。

我进行了一些调查:

  • FB 引脚稳定至2.5V、SW 和 BST 正在切换、CS 的电流为0
  • 如果没有超级电容器和1k 电阻负载、输出稳定至4、84V、这符合预期

我还在相同的配置下重新测试了演示板、但这种行为不存在。

下面是我们从演示板中更改的内容:

然后、我进行了一些调查:

  • 我将 R6更改为100m Ω、但没有任何变化
  • 将 R2和 R3更改为4、7k (接近演示)、但没有任何变化

另请查找 VOUT、SS、SW、BST 和 IL 的波形

黄色:输出电压(超级电容器电压)

红色:SS

蓝色:SW

绿色:BST

我们可以看到、SS 未下降、BST 和 SW 正在切换、因此 TI 看起来稳压器已开启。 但是,在黄色上,我们可以在“wideTime”上看到稳压的电压下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的开关波形似乎没有正确切换。 SW 和 BOOT 看起来不像预期的方波、而是更正弦。  

    从您的描述中可以看出、LM25011能够正确调节输出电压并为超级电容器充电、但在第一次充电后、会发生导致稳压停止的情况。 首次充电后、LM25011的输入电压是否小于输出电压?  

    此致、

    Harrison Overrurf