This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:输出差分电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159586/dp83td510e-output-differential-voltage

器件型号:DP83TD510E

大家好、

我在应用报告(sluaa9a)中找到了以下句子。

"如果同时广播1.0Vpp 和2.4Vpp 并且链路合作伙伴还支持2.4Vpp、则 DP83TD510E 将配置为2.4Vpp。"

Strap7有一个或另一个设置。 如何同时广播这两者?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    自举7实际上具有 一 种模式和另一种模式的1Vpp 两种设置。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的回答、我明白了。

    我想再了解一件事。

    默认值为“0:2.4V 和1V P2P”。 自动协商使用哪个振幅?

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    1V 用于自协商。

    此致、

    Gerome