This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163-Q1:CE 问题

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159875/lm5163-q1-ce-issue

器件型号:LM5163-Q1

下面是 LM5163QDDARQ1原理图、请帮助我进行回顾、现在问题是 CE (传导发射 )问题。

下图是失败。请提供减少问题的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否发送原理图和电路板布局的图片?  

    请确认您尝试通过的规格。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5163 Schematics

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    9V Layout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入 LC 滤波器的转角频率约为50kHz、而开关频率设置为300kHz。 这意味着输入滤波器将在开关频率下提供小于20dB 的衰减。 降低转角频率将导致基波产生更多衰减、这将有助于衰减后续谐波。 您还可以尝试使用铁氧体磁珠(例如:FBMH3225HM601NT)替代 D160、以帮助衰减更高的频率(高达100MHz)。  

    在布局方面、应尽可能减小 SW 节点的面积。 从 SW 引脚到电感器的走线可以更宽、但可以最大限度减小电感器焊盘周围 SW 节点的面积。   

    您能否分享 L5和 L6的器件型号?

    此致、

    Harrison Overrurf