This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:将 TPD6S300与 TPS25750配合使用是否有任何好处

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160320/tps25750-are-there-any-benefit-to-use-tpd6s300-along-with-tps25750

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TPD6S300TPS65987

对于 TPS65987、CCx 引脚仅可耐受6V 电压、因此该参考设计中存在 TPD6S300。 但对于较新的 TPS25750、CCx 引脚可耐受26V 电压、并且集成了 OVP、那么我是否可以用简单的 ESD 保护器件替换 TPD6S300? 在这里使用 TPD6S300还有其他好处吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们强烈建议使用 TPD6S300 (A)、因为它满足我们的 ESD 保护要求。 我们可以保证 TPD 器件能够根据 IS 规格进行保护、但不能根据其他 ESD 保护器件进行保护。  

    谢谢、此致、
    林德华