This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:无负载输出上的脉冲?

Guru**** 2521970 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160610/ucc28c45-pulse-on-output-with-no-load

器件型号:UCC28C45

大家好、

UCC28C45控制器的输出驱动程序。  在空载条件下、控制器对输出进行脉冲是否正常?

 

第一幅图像是20mA 负载、40mA 负载、最后一幅稳定5V 输出的图像是60mA 负载。

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    这可能是由于环路补偿造成的问题。 其他 SMPS 器件也可能存在此问题、如 此 E2E 帖子中所示。 您是否有可用的原理图? 此外、输入电压是多少?

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnathan、

    感谢您的帮助! 事实证明、这是辅助电源的问题。  很难将辅助电压保持在指定的限值内。

    谢谢!

    Connor